This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:OPA388输出电压振荡

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857859/opa388-opa388-output-voltage-oscillations

器件型号:OPA388

您好!

我使用 OPA388IDGKx 作为放大器折返器、在我的电路中生成电压基准。 问题是 、我的输出电压在500kHz 时出现40mV 的振荡。

放大器的输入是一个电压基准(稳定)、在 V+输入端有一个电阻桥。

V-是到输出的链接。

输出端(300nF)没有太多电容器。 我尝试提高放大器的负载(100欧姆)、振荡始终存在。

电压很简单但不稳定,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    对于大多数运算放大器而言、300nf 负载太大、因此需要特殊补偿。  此外、由于 OPA388是斩波放大器、为了消除输入电流尖峰与 Vos 误差之间的换向、您需要匹配两个输入端子的阻抗、我 不确定"V-是与输出相连的。"  总之、为了进一步帮助您、我们需要查看您的电路原理图、其中包含所使用的所有组件值和电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 OPA388创建了电压基准 P1V5REF,如下所示:

    为了将我的电流放大器 U615 (ref1、ref2)极化、那么电压基准 P1V5REF @100nF 上有一个去耦电容器。 该器件(电流放大器和去耦电容器)重复三次。

    P3VREF 是稳定的、P1V5REF 上的振荡为20mV。  OPA 由3V3电压供电、也是稳定的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我想您要发布原理图吗? 嗯、它还没有到达。 要发布图片、请按下输入文本框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai