This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321-N-Q1:LMV321Q1M5的输出导向

Guru**** 2523320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855944/lmv321-n-q1-output-impidance-od-lmv321q1m5

器件型号:LMV321-N-Q1

我能否获得 LMV321Q1M5的输出导向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:

    数据表的图43提供了器件的开环输出阻抗。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您的重播。

    我只是想知道对于运算放大器而言、闭环阻抗小到可以忽略不计。  

    我是否应该通过将开环阻抗与环路增益相除来获得实际阻抗?

    此致、

    Ronie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:

    闭环输出阻抗可通过进行计算

    Zo/(1+AOL*Beta)

    其中 Zo 是开环输出阻抗、Beta 是反馈因子。 如您所见、闭环输出阻抗取决于放大器的开环增益(AOL)和闭环增益。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronie:

    是的、差不多。 但将开环阻抗除以(1 +环路增益)、而不是(环路增益)。 当然、对于高环路增益(例如在低频时)、没有太大的差异...

    Kai