This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:OPA2188电流测量精度问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, OPA211, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853064/opa2188-opa2188-current-measurement-accuracy-question

器件型号:OPA2188
主题中讨论的其他器件: OPA211、 OPA2192

您好、支持团队  

我的客户采用 OPA2188进行输出电流测量、应用电路如下所示

分流电阻为5m Ω// 5m Ω= 2.5m Ω  

他们注意到,目前的报告在严重的电流情况下并不顺利  

请允许我帮您看一下、并向您提供如何顺利完成该任务的建议    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    • 是针对顶部还是底部 OPA2188电路绘制的图?
    • VCP 电压电平是多少?
    • 是 Iin_Raw 安培还是毫安? 交流还是直流?
    • TOTAL_Iout (%)与 OPA211输出电压(Vo = Iin_Raw x Ishunt x 8.06 K/976)有何关系?

    可能会尝试确定问题所在的测试是安装 OPA2192 e-trim 运算放大器来代替 OPA2188自动置零运算放大器。 如果消除了输出中的非线性、则可能会将其跟踪到与该特定运算放大器拓扑相关的东西。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    1. 底部  

    2. 12V,带线性

    3.0.6 ~0.9A (对于“m”AC)   

    0.25~0.35A

    5、 两个 OPA 与规格有何不同(OPA2192和 OPA2188)

     

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正信息

    分流电阻为10m Ω/10m Ω= 5m Ω

    2.我们发现引脚 IRMS_和 IAC_SENSR 是非线性的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色和 Will、

    感谢您提供的信息。 请注意、当我确实打算键入 OPA2188时、我在最后一个问题中键入的 OPA211不正确。

    在图中使用的 Iin_Raw 电流标度上、我仍然不清零。 答案3表示 Iin_Raw 约为0.6至0.9A、交流(RMS?) 并且将添加分流电阻器为5毫欧。 如果电流电平为0.6至0.9A、则分流电阻器上的相应压降为3mV 至4.5mV。 这是施加到 OPA2188差分放大器电路的差分输入电压。 它将被8.258V/V 的级增益放大 在该输入电流范围内、输出将从大约25mV 变为37mV。 我不是这样、所以请澄清。

    您在响应中提到、非线性仅在下部电路上出现。 您能告诉我以下有关此电路的信息吗?

    • OPA2188是作为高侧还是低侧电流分流监控器进行连接? 如果您可以展示分流器及其连接到的电路、这将很有帮助。
    • 对于相应的 Iin_Raw 分流电流范围、OPA2188引脚1的预期输出电压范围是多少?
    • 当分流电流在其整个范围内变化时、B 或 BD 处的电压是多少?
    • 分流电流方向是否从端子 B 流向 BD?
    • 线性问题是否发生在上部 OPA2188电路的引脚7上? 该级的增益为+20V/V、其输出端没有双二极管钳位电路、因此其运行条件不同。

    尽管这似乎与 OPA2188相关、但可能是由于应用条件所致。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    由于我们已经在内部讨论过、因此我们关闭这个 e2e。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    很抱歉、这是对您问题的一个非常不完整的演示。 阅读您的帖子并不有趣。 这是无法提供帮助的。

    Kai