This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:OPA2188 Ibias 容差

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, OPA2187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854265/opa2188-opa2188-ibias-tolerance

器件型号:OPA2188
主题中讨论的其他器件: OPA2187

您好、支持团队  

OPA2188的偏置 容差/偏差在 +/-180pA 至+/-850pA 之间非常大,而 OPA2187的偏置容差/偏差仅在+/-100pA 至+/-350pA 之间   

我的客户想知道 IC 内的哪个参数会影响 Ibias?

 为什么 OPA2188 Ibias 偏差大于其他 OPA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    感谢您的发帖。 我们处理此设备的首席工程师已不在办公室、周一返回。 我们将很快为您提供支持。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    850/160 = 5.3和350/100 = 3.5。 我不会把5.3和3.5之间的差异称为"相当大"。

    OPA2188的额定最高工作温度为105°C、而 OPA2187的额定工作温度高达125°C 由于 CMOS 运算放大器的输入偏置电流在较高温度下会大幅增加、因此 OPA2187在室温下的输入偏置电流应更小。 这可以通过更严格的选择或修改的制造工艺来提供。 请记住、OPA2187是一款更新的芯片、可能采用改进的晶圆处理技术...

    Kai