This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:Tina TI 仿真

Guru**** 2545110 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860206/ths4541-tina-ti-simulations

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我将使用 TINA TI 对 THS4541进行仿真。

但我没有使用 TINA TI、我不确定如何使用它。

我希望能够在通用电路上执行交流分析、瞬态分析和噪声分析。

例如、数据表第一页上的电路等通用电路。

我尝试从主页下载 THS4541 TINA-TI 参考设计、但无法下载。

顺便说一下、 我可以下载 THS4541 TINA-TI SPICE 模型。

我对可以按原样使用的参考设计很满意、但您能给我一个可以用作参考的仿真电路吗?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tomoaki Yoshida。

      我已附上以下两个文件:THS4541设计和开发文件夹中提供的 THS4541参考设计以及您在帖子中显示的简化版原理图的仿真电路(THS4541数据表中的图61)。 如果您无法下载这些文件、请告诉我。 由于您能够下载 THS4541 TINA-TI SPICE 模型、因此您可以通过选择 TINA-TI 软件右上角的 INSERT 并按 MACRO 来将此模型插入 TINA-TI。 这将启动一个弹出窗口、您可以从下载的文件夹中选择 THS4541.TSM 文件(确保先提取该文件)。 您可以从此处添加必要的组件以与您的帖子中的原理图相匹配、并能够运行瞬态/交流/噪声分析。  

    e2e.ti.com/.../sbom907b.tsc

    e2e.ti.com/.../Figure61THS4541.TSC

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki Yoshida 您好、

      您是否成功下载了这些文件?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima-San、

    很抱歉我迟到了。

    是的、我是。

    我还可以运行仿真。

    谢谢你。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San、您好!  

      我很高兴它在工作! 如果您有进一步的疑虑或问题、请随时打开新话题。

    谢谢、

    Sima