This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:提高 IF 电路中的 SNR -低噪声放大器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, THS4541, THS4520, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859509/opa211-improving-snr-in-if-circuit---low-noise-amplifiers

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件:OPA1612THS4541THS4520LMH5401

大家好、团队、

我需要具有模拟放大器/IF 放大器专业知识的人员提供一些建议/帮助。

它涉及提高作为射频系统一部分的中频电路的灵敏度。  

我可以离线分享连接到一侧的 RF 混频器和另一侧的 ADC 的模拟 IF 放大器的电流原理图。

根据测量结果、我们发现 主要问题是基带电路的噪声。 有兴趣的基带频率范围为1MHz 至10MHz (如果我们可以将其扩展至14MHz、则更好)。 我们相信、我们可以使用较低噪声的放大器进行一些优化。

我们在仿真(OPA1612、AD8397) 和电路中使用了各种放大器进行了测试、但不太幸运地提高了 SNR。  

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想向 msteffes1@comcast.net 发送详细信息、这是我的领域之一、  

    1.输入匹配?(阻抗)

    2.增益

    3.单路或差动 输出?  

    4. ADC 输入要求? (VCM、Vpp)

    5.是否有任何 HD 问题?  

    直向50 Ω 端接运算放大器运行在9至12dB NF 最佳情况下、使用一层技巧即可获得低于6dB 的结果、而使用另一层技巧、可降至4dB 以下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的离线支持。 您的建议确实是正确的、在仿真中、我们已经可以观察到更好的结果。  

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bart、  

    因此、从该级的输入(最后一个混频器的输出引脚)来看、增益现在为30dB。 我只需要 ADC 输入的下一级增益目标在大约10分钟内完成一个基于 THS4541的三阶滤波器、并将其发送给单级到差分级、  

    如果需要、该级的任何增益目标- 1V/V 都可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们在 THS4520单个至差动转换器上使用额外32dB 的增益。 我们必须获取的信号 具有极低的功耗、因此系统中需要非常高的增益。 该放大器使用自偏置直流电平、并与100nF 电容器交流耦合到 ADC 级。

     整个 放大器系统的电源为单 端 +5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Bart、  

    对于在15Mhz 区域中具有镂空的有源滤波器实现而言、该级的增益太大。 您可能需要将无源 RLC 级到 ADC。  

    您当然可以使用 THS4520 -它是 VFA 系列中 GBP FDA 较高的产品之一- LMH5401的速度要快得多、 但您可能不需要它、下面是我的 MFB 设计文件中的一个部分列表、其中报告了 PDS 与 TINA 模型 GBP、THS4520模型有点偏、  

    PDS 带宽的第一列可能不是 GBP、而是最小增益 SSBW。