This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:VDSL 线路驱动器

Guru**** 2579205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6212, OPA2673, OPA2670, THS6222, THS6226, THS6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865836/ths6212-vdsl-line-driver

器件型号:THS6212
主题中讨论的其他器件: OPA2673OPA2670THS6222THS6226THS6214

尊敬的先生:

我正在搜索合适的 VDSL 线路驱动器。

TI THS6212/6214、OPA2673、OPA2670似乎都支持 VDSL2。

请告诉我在哪里可以找到更多详细信息吗?

 

我的基本要求是:

支持芯片/产品

单通道

支持 AVD、具有更好的 us0、17A、30A 性能

提供14.5dBm 的 O/P 功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我提供合适的 评估板和 参考设计 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ervin、您好!

    根据您的要求、THS6212是最合适的器件。 此外、THS6222即将发布、其数据表可通过器件处于预发布状态来获取。 您可以在此处找到适用于 THS6212的 EVM。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    感谢您的回复。

    根据我们之前对此的查询、TI 还引入了 OPA2670、OPA2673。

    此外、我想强调的是、我们的主要应用是 UTP 电信网络上的 ADSL2/2+、VDSL2 17A/30A/35b。

    您能否告诉我们这三个部分在哪些方面与我的基本要求不同?

    是否有一个比较表可供我们参考以做出正确的判断?

    B.R.

    Ervin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ervin、您好!

    为了便于说明、您需要能够使用17a、30a 和35b?

    您需要的最大输出功率是多少? 峰均比是多少?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan:

    为了便于说明、您需要能够使用17a、30a 和35b? <=是

    您需要的最大输出功率是多少? <=PTX:14.5dBm 、峰均比是多少? @> 15dB

    最棒的

    Ervin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ervin、您好!

    很抱歉耽误您的回答。 如果我的计算结果正确、假设负载为50欧姆、您将需要提供13.35Vpp 的最大输出电压。 在 THS6212、OPA2673和 OPA2670中、只有 THS6212可以满足此输出要求。 由于大信号带宽为120MHz、因此您还可以使用此部件满足您的带宽要求。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan:

    我们重点关注 DSL 应用、当然它适用于100欧姆 UTP、包括17A/30a 和高达35b 的带宽计划。

    请告诉我 TI 如何对这些线路驱动器的 DSL 和 PLC 应用进行分类?

    主要规格是什么。 我应该关注并区分它?

    对于此 THS6212应用于 DSL 100欧姆 UTP、我是否可以找到任何应用手册或参考设计?

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ervin、您好!

    您将注意到 THS6212和 THS6214的销售方式有所不同(一个是 PLC、另一个是 DSL)、尽管它们基本上是具有不同通道数的相同器件。 这两个器件都可用于任一应用。 虽然我们没有您所需的应用手册、但我建议您使用 THS6214和 THS6226数据表中的应用部分、因为它们更适合您的设计。 请注意、虽然 THS6212具有在高达35MHz 的频率下驱动14.5dBm 的带宽能力(对于35b 配置文件)、但您的失真可能会在速度下增加到大约50-60dBc (这是一个估算值、因为数据表中的图以30MHz 结尾)。

    最棒的

    Hasan Babiker