This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:使用 TLV3691比较器启用稳压器的电源监控器电路

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61090, TLV3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867269/tlv3691-power-monitor-circuit-for-enable-the-regulator-using-tlv3691-comparator

器件型号:TLV3691
主题中讨论的其他器件:TPS61090

您好、先生、

                  我们计划在一个项目中使用 TLV3691比较器和 TPS61090升压稳压器。

TPS61090稳压器输入电压来自超级电容器。 超级电容器为0 伏至4.2伏之间的电压充电。 我们使用超级电容器作为电压源。

我们的要求是在 超级电容器电压达到4伏时启用 TPS61090稳压器、并在超级电容器电压低于2V 时禁用稳压器。

每当超级电容器电压达到4伏时、应启用 TPS61090稳压器。

如何使用 TLV3691比较器来实现上述概念?或者为我提供更好的解决方案来实现此2至4伏阈值点。

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmanan、

    对拖延表示歉意。

    我假设比较器将关闭超级电容器、并且您希望待机电流尽可能低。

    虽然 TLV3691的电源电流非常低(<100nA)、但您仍需要稳定的电压基准和输入分压器网络。 这将消耗大部分待机电流。

    您允许待机的电流是多少? 我假设您希望输出在电压介于2和4V 之间时变为高电平。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmanan

    一段时间里、我们没有看到任何关于此帖子的响应、因此我将关闭该主题。  如果您需要进一步的帮助、请回复或打开新主题。

    谢谢、

    卡盘