This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211-Q1:如何计算比较器的输入阻抗;输入电压是否除以最大偏置电流?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211-Q1, LM311-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868325/lm211-q1-how-to-calculate-the-input-impedance-of-the-comparator-is-the-input-voltage-divided-by-the-maximum-bias-current

器件型号:LM211-Q1
主题中讨论的其他器件: LM311-N

你(们)好

如何计算比较器的输入阻抗;
输入电压是否除以最大偏置电流?

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    由于"输入偏置电流"也取决于"差分输入电压"、因此考虑"输入阻抗"并不是一种好方法。

    查看 LM311-N 数据表的图13 我想 LM211-Q1在"输入偏置电流"与"差分输入电压"行为方面没有相关差异。

    e2e.ti.com/.../lm311_2D00_n.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃尔萨

    Kai 的建议非常有效。  谢谢 Kai。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃尔萨

    我尚未看到有关此帖子的任何进一步询问、因此假设您的问题已得到解答、我将关闭该主题。

    如果您需要任何其他信息、请随时回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘