This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:IB 具有更高的差分输入电压?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA190EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855533/ina190-q1-ib-with-higher-differential-input-voltage

器件型号:INA190-Q1
主题中讨论的其他器件:INA190INA190EVM

大家好、

在以下情况下、是否有任何输入偏置电流图?

 -差分输入电压~3V

 - Vs = 5V、Vref = 0V

D/S 仅提到差分输入电压小于60mV 的 IB、但我想知道这一点。

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好、

    INA190内部有一个双向二极管位于 IN+和 IN-之间、具有~3.3kOhm 的限流电阻。 因此、对于3V 的 V_differential、可能会有909uA 的差分电流流入 IN+、然后流出 IN-。 我刚刚使用 INA190EVM 测量了580uA、但这可能是电流表误差。 在25V V_DIFF 下、我测得的电流为7.3mA、一旦差分输入二极管导通、电阻接近3.3k Ω。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的  

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    谢谢。 我有如下问题。

    -~3.3kOhm 电阻是实际电阻? 在 Vref = 0V 条件下也是如此吗?

    参数是否有温度漂移?

    此致、

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kotaro、

    是的、3.3kOhm 由实际电阻器组成、无论 Vref 或 Vs 条件如何、都始终存在。 该电阻不应随温度变化太大。 电阻可能因工艺变化而异、而不是随温度变化而变化。 工艺和温度范围内的保守偏差为+/-15%。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面我有2个问题。

    -采用 RSW 封装的 INA190是否具有相同的内部3.3k Ω 电阻器?

    -我的客户已在以下条件下进行测试。 不过、测得的4-5引脚电阻= 13.5kOhm 左右。  造成这种情况的原因是什么?

    1引脚:GND

    2引脚:GND

    3引脚:5V

    4引脚:开路

    5引脚:开路

    6引脚:510 Ω

    此致、

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kotaro、

    客户为什么要测量引脚4和5之间的电阻? 引脚5为 NC ("无连接")。 引脚6的510欧姆也代表什么?

    请详细说明测量的执行方式以及测试条件和器件配置。 原理图和数据表会很有用。

    在使用低输入差分电压进行测试期间、电流表误差可能会使电阻计算偏斜。 此外、任何 R =V/I 计算都将包括二极管的正向偏置电阻和 VF (二极管压降)产生的误差。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我从客户那里获得了详细信息。 让我们在离线讨论一下。

    此致、

    Kotaro Yamashita