This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158QML:物料信息查询

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139A, LM117QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868524/lm158qml-material-information-inquiry

器件型号:LM158QML
主题中讨论的其他器件:LM139ALM117QML

尊敬的 TI 专家:  

对于每个器件的铅涂层或终端的材料信息、我有如下问题。  

请检查所有器件的铅涂层或端接材料信息、并告知我。

LM158AJ/883

LM117H/883

LM137H/883

LM139A/883

LM139AWG/883

SN65HVD233SHKJ

7. LM136AH-2.5/883

感谢您的建议、  

此致、

安抚奶嘴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sooyeon、您好!

    通过转至产品网页上的质量和可靠性选项卡、可以找到所有这些器件的铅涂层。 请参阅下面的内容。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tim 的回复对于商品的商业版本是正确的。   但是、您的问题是 mil 版本、其中大多数版本的产品页面以 QML 结尾、并具有不同的引线镀层。   对于 LM117H/883、产品页面为 LM117QML。  遗憾的是、某些 mil 产品未列出铅涂层、但我们正在努力纠正这一问题。

    数字1、2、3、5和7的铅涂层为 SnPb 焊锡浸镀。  第4号是不完整的产品编号、 我不确定第6号是什么。  请注意、编号6不会有包含 QML 后缀的单独产品页面。

    您应该为每种产品提交单独的 e2e 线程、因为每种产品类型都在 TI 的不同产品组范围内、这样的笼统问题不会提交给合适的专家。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kirby、

    因为您的答案将提交每个产品的查询。

    那么、LM117H/883铅涂层信息又如何?

    您会很快通知我、还是现在无法通知我?

    谢谢

    安抚奶嘴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sooyeon、

    根据 Kirby 的回复、LM117H/883 (#2)将采用 SnPb 焊锡浸铅涂层。

    谢谢、

    Tim Claycomb