This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:关于模拟信号电压转换

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861326/xtr111-about-analog-signal-voltage-conversion

器件型号:XTR111

我想将采用 XTR111制造的+5V 电源用作仪表放大器的电源。
但是、CPU 的 A/D 输入是系统的+5V 电源。
如何将仪表放大器的模拟输出连接到 CPU 的 A/D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user4947084、

    如果我理解正确、XTR111生成的+5V 电源(修改后的电路)用于为 INA 供电、但 CPU 的正电源也需要+5V 电压、对吧?

    为什么您希望使用 INA 的输出作为 CPU 的电源(如果我正确理解您的陈述)? INA 输出将随差分输入电压而变化、并且可能无法为您的 CPU 提供稳定的电源。  

    请提供有关您的设计的更多信息吗? 原理图会非常有用。   

    此致、
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我完全不知道你的意思。 请更详细地讨论您的问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4947084:  

    自您上次发布此主题以来、已经有几天时间了。 您能否提供更多信息、以便 Kai 和我能够回答您的问题?  

    此致、
    弗拉基米尔