This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:适用于 DAC5681的 THS3217 + THS3091解决方案

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3091, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860063/ths3217-ths3217-ths3091-solution-for-dac5681

器件型号:THS3217
主题中讨论的其他器件:THS3091THS3491

团队、  

请帮助回答之前 e2e 主题上的客户查询- https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/839127

----------

您好、Rohit、

感谢您的支持。 我们正在寻找 TI 的类似应用手册。

我们将继续使用通道2配置(THS3217 + 2 X THS3091)配置、该配置能够生成高达50MHz 的输出频率。

根据您的建议、为了阻断 DAC5681的 CM 输出、我们将在 DAC5681的 OUTA+和 OUTA--输出上分别使用100nF 的直流阻断电容器。 然后、我们将此输入馈送到500MHz 低通滤波器。

2.根据 TIDA-00684、DAC 可提供30mA 满量程输出、 而 DAC5681可 提供20mA 满量程输出。 您的最终用户是否有任何使用 DAC5681 以及 THS3217 + 2 X THS3091的注意事项或建议 ?

3. 2 X THS3091的电源 在应用程序中显示为 EXTV、并从外部供电。 我们计划在电路板上使用+5 V 和-5 V 电源,这将为 THS3217 和2 X THS3091供电。 使用此配置时是否需要小心谨慎?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而不是过于关注您的背景。  

    1.THS3091上的+/-5V 电源由于输出余量而不会留下太大的摆幅。  

    2.您应该通过 THS3091迁移到 THS3491、因为它具有更高的压摆率等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为讨论已脱机