This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPC662:LPC661IM 的直接替代产品?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6041, OPA244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869101/lpc662-a-drop-in-replacement-for-lpc661im

器件型号:LPC662
主题中讨论的其他器件:LMC6041OPA244

您好!

我们正在寻找 LPC661IM 的直接替代产品、这是我们在器件型号方面找到的最接近的产品。 但是、它没有相同的引脚排列。 如果 我们有 LPC661IM 的可替代产品、您能告诉我们吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    如您所知、LPC661IM 已停产一段时间。 但是、我相信我们可以找到与 LPC661IM 规格相似的器件。 在我建议更换部件之前,您能告诉我您对哪个封装感兴趣吗? 您能否分享所需引脚的屏幕截图?

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复,Bala。
    我们正在寻找与 LPC661IM 相同的封装、8引脚 SO 和引脚排列  

    再次感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、  

    请查看 OPA244和 LMC6041。 这两款器件均采用单通道8引脚 SO 封装。 我在下面包含了一些规格、但我强烈建议查看数据表。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你巴拉:)