This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240-Q1最大共模电压钳位?

Guru**** 2768375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860954/ina240-q1-ina240-q1-max-common-mode-voltage-clamped

器件型号:INA240-Q1

在数据表的绝对值表中、该 IC 能够处理-6V 和+90V 稳定状态共模电压。 我们有一个测试条件,~200微秒瞬态将达到-9.1v,我想了解对该 IC 的影响。 IC 内部是否有-6V 和+90V 的二极管钳位?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确,二极管钳位会限制输入共模范围:-6V 至+90V。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。   如果您认为瞬态脉冲(~200微秒)将达到-9.1v (-3.1V 低于-6V)

    该 IC 是否能够承受?  我现在无法保证并理解这将超过绝对额定值。  

    我相信这些 IC 在输入引脚上具有内部3k 电阻器、可能会限制瞬态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件内部、没有限流电阻器。 您提到的3K 不在 ESD 二极管的路径中。 9.1v 外部电压与接地之间仅为 ESD 二极管和寄生引线电阻。

    200us 是一段很长的时间;可能足以对器件造成损坏、即使是一次性的。

    此致、Guang