This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6036:引脚兼容的替代产品

Guru**** 2790795 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9054, TLV2374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869071/lmc6036-pin-compatible-alternatives

器件型号:LMC6036
主题中讨论的其他器件:TLV9054TLV2374

团队、  

我的客户希望在    当前设计中添加 LMC6036IMT/NOPB、LMV934MTX/NOPB 和 LMC6484AIMX/NOPB 的第二个替代方案。 在这种情况下、我们将再次寻找自己。 那么、问题是-我们的器件是否有引脚兼容的替代产品、或者不需要大幅改动电路板的器件?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    请查看 TLV9054和 TLV2374。 这两款器件均采用四通道以及14引脚 SOIC 和 TSSOP 封装。 请找到下面的比较表。  

    如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi