This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:原理图验证

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868213/ina1620-schematic-verification

器件型号:INA1620

您好、先生、

我的要求:

===================

我将在我的项目中使用 TI 音频放大器 INA1620之一作为单位增益放大器,其输出将同时连接到 ADC IC P/N 的输入:PCM1807PWR (6号)。 但是、2个或3个 ADC IC 处于活动状态;y 将处于活动状态。 INA1620是否会一次驱动 PCM1807PWR (3个否)?

第24页图55中的参考原理图是否符合我的上述要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请忽略我的预览查询。

     

    我使用 INA1620和 PCM1807PWR 设计了一个电路、并在下面解释了我是如何设计的。

    设计目标:

    ===========

    来自 PC/笔记本电脑的音频输出必须一次驱动六个 ADC 电路。

    设计说明:

    ===================

    我认为 PC/笔记本电脑的音频输出可能不足以一次驱动六个 ADC IC (P/N PCM1807PWR)。  因此、我使用了音频缓冲器 IC (例如、 INA1620 IC 用于电压跟随器配置)、位于 PC 的音频输入与单个 ADC IC 的输入之间。

    我已附上原理图和方框图。 请查看并告知我需要进行任何更正? 电路是否能正常工作?

    e2e.ti.com/.../VPX-Test-Jig-_2D00_-Interface-Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    感谢您的发帖。 我将帮助您了解这一点。

    Tamara