This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:稳定时间图和测量-可能的 PDS 误差

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868779/opa388-settling-time-plots-and-measurements---possible-pds-error

器件型号:OPA388

我正在查看用于精细调节的新器件- OPA388显示了几个+/-1V、它们引用了0.01%的不同趋稳窗口

曲线噪声有点大、意味着测量(与仿真相反)。 实际上、情况是否如此、或许使用高位数 SAR?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael!

    很高兴听到您的声音。 感谢您将此事提请我们注意。 我们当中很多人都在假期休息,所以我们会研究一下,并在短期内予以支持。  

    Tamara