This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:奇怪的波形

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861282/lm2902-strange-waveform

器件型号:LM2902

大家好、

当客户报告使用 LM2902时、我遇到了一个奇怪的问题。 我从 TI.com 下载了最新的模型。

如果按照下面的配置进行连接、可以看到10nF 负载显示的压摆率要慢得多、但是如果我们更改 VBIAS 5V -> 0V、则它返回正常状态、即10nF、在3个不同负载中移动最快- 10nF/100nF/1000nF、我认为这是正确的结果。  

是否有任何想法可以消除这种奇怪的行为? 谢谢。

Andrew

e2e.ti.com/.../Op_2D00_amp-Stability-Analysis-_2800_LM2902-_2D00_-Time-Domain_2900_.TSCe2e.ti.com/.../Op_2D00_amp-Stability-Analysis-_2800_LM2902_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我们将在星期一对此进行全面讨论。 TI-Tina 附带的模型工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    较新的模型中有一个交叉延迟代码。 请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/SLOA277 第4.3至4.5节。 该电路导致模型中的交叉代码振荡一段时间。 模型中的代码良好,但并不完美。 当使用较旧的模型(没有此代码)或在输出端到任一电源轨之间添加18k 电阻器时、不会 出现此问题。 电阻器将输出电流保持在交叉区域之外。 在实际器件中也不会发生(多次、4us 延迟)。