This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:A1

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2, INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861506/ina253-a1

器件型号:INA253
主题中讨论的其他器件:TPA3144D2、

尊敬的同事:

我们使用 INA253A1 (增益100mV/A)和与图43 (数据表中)相同的原理图。 Vs=Vref=3.3V。

测量信号 来自放大器输出 TPA3144D2。 输入到放大器的信号为正弦音1kHz、负载为8 Ω。

在 INA253的 Vout 上、我们可以看到振幅为1.2-2.4V 的正弦1kHz。 您能否帮助将此值解释为当前值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    您是否已阅读 INA253数据表的第9.2.2节? 在这里、您将找到一个示例计算。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 您好、

    是的、我们读取了9.2.2。  如果我们在公式中输入增益100mV/A、则得到 IRMS 6-10A。 抱歉、我们有错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    您能否确认1kHz 正弦波的直流电流电平以及引脚 REF1和 REF2处的连接? 在您的原始帖子中、您指出 Vs = Vref = 3.3V。 在这种情况下、INA253输出以电源为基准、仅在输入电流< 0A 时才会发生变化。是否要将基准设置为1/2 Vs? 在这种情况下、您应该连接 REF2 = Vs 和 REF1 = GND。

    有关更多信息、请参阅数据表的第8.4.4节。

    以下是设置 Vref = Vs/2 = 1.65V 时的计算示例。 您需要将(Vout-Vref)除以增益来重新计算输入电流。

    规格 值 和功能
    VOUT_max 2.4 五
    VOUT_MIN 1.2. 五
    参考电压 1.65 五
    增益 0.1. V/A
    VOUT_max - Vref 0.75 五
    VOUT_MIN - Vref -0.45 五
    ILOAD_max 7.5. A
    ILOAD_MIN -4.5. A

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian 您好、

    非常感谢您的解释。 很明显。 此外、我还在原理图中添加了 Vref1=GND、Vref2=Vs。 你是对的。