This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:log 114、输入电流高达7mA

Guru**** 2912100 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868420/log114-log-114-with-input-current-upto-7ma

器件型号:LOG114

您好!

我们在绝缘电阻应用中使用 LOG114。

输入电流最高可增加至7mA 直流电流。

数据表中提到、大于3.5mA 的输入电流会降低 LOG114的线性度。  

1) 1)线性减少是否是永久性的。

2) 2)如果是、任何人都可以在不永久损坏 LOG114线性的情况下帮助将 LOG114用于该大输入电流。

 此致

 Pravin Khisti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、

    感谢您发帖。 请接受延迟的回复、因为我们中的许多人都在度假。 我们将很快为您提供支持。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的更新。 我知道这是一个节日季。

    此致

    Pravin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、

    否、"线性降低"并不是永久性的。 较高输入电流下的非线性度增加来自固有的发射极和基极电阻。 这些电阻上的压降会在对数一致性公式中产生越来越大的误差项。

    但是:同时、这些电阻会使对数晶体管在较高的输入电流下发热。 因此、如果过高的电流过对数晶体管的时间过长、LOG114芯片内的温度漂移和温度不平衡会产生额外的误差。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。

    此致

    Pravin