This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA7805C 线性稳压器放大

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868799/ua7805c-linear-voltage-regulator-amplification

主题中讨论的其他器件:LM317

你好  

我目前正在使用 UA7805C 电压稳压器获取5V 输出、以便为 PCB 板上的某些传感器供电。 但是、PCB 上还有另一个需要15V 电压的应用。 数据表建议可以放大稳压器的输出电压。  

数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua78.pdf

请参阅第13页、图7:可调输出稳压器  

最初、我分别选择 R1和 R2为150和270欧姆。 根据数据表中给出的公式、输出电压应为15.161V。 但我只有11.78V。 我观察到 R1上的电压仅为3.98V、通常应为5V。

然后、我将 R2设置为330欧姆、将 R1设置为150欧姆、认为 R2越高、R2上的压降就越高、从而将输出电压从11.78V 增大。 但是、输出电压保持不变(11.78V)、R1上的电压从3.8V 降至3.3V。 这让我相信输出电压饱和至11.78V。  

注意:当分别使用270和520作为 R1和 R2时、结果相同。  

您能否确认我的理论是真实的、或者能够指出我的电路中的错误?

谢谢你  

变阻器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    输入电压是多少? 您将需要至少17V、甚至更高的电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为13V。  

    问题是、我有11到15个。 如果我有17V 电压、那么我本来应该使用 UA7812C 稳压器、并且会得到12V 的恒定输出。  

    应用程序如下:

    11-15V 电池--> 5V 稳压器-->至少放大至14.1V --> 12V 稳压器(UA7812C)-->以获得12V 稳压电压。  

    11-15V 电池--> 5V 稳压器-->电源温度传感器

    注意:我需要14.1V、因为 UA7812C 需要最低14.1V。 该12V 电压将用于为连接到 ADC 的分压器电路供电。 它必须精确。 它不能像电池那样波动。  

    如果我的计划不实用、那么是否有任何方法可以将电池波动的12V 输出放大到14.1V、以便我可以使用 UA7812C 对其进行调节?

    谢谢你  

    变阻 器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    在7805的帮助下创建15V 时、R1上的5V 电压下降、R2上的10V 电压下降。 但是、为了使7805保持稳压状态、它在其输入引脚和接地引脚之间至少需要7V (位于 R1和 R2之间的连接点)。 因此、您将需要在该电路的输入端具有7V + 10V (R2两端)= 17V 的电压。

    您还可以查看 LM317的数据表、该数据表的工作原理非常相似。

    增加电源电压的一种方法是使用电荷泵。 但这只适用于相当有限的负载电流。 您需要从12V 电源获得多少电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    我需要大约0.3-0.5A 的电流。稳压器将提供1.5A 电流。 因此、我认为该设计是实用的。  

    我已经考虑过运算放大器、但它们会在输出达到电源电压时饱和。 除电荷泵外、还有其他方法吗?  

    如果我 将 UA7805C 替换为 UA7810C、那么我是否能够从11-15V 电池获得超过14.1V 的电压? 我猜不会考虑在 R1两端施加10V 的电压、而在 R2两端的电压也没有太大的剩余。 但我仍要与您核实一下。  

    谢谢你  

    变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    好的、0.3A...0.5A 对于电荷泵来说太大。 但您可以采用升压开关或预组装、即用型直流/直流转换器模块。

    通过链接中所示的技巧、您可以使5V 稳压器用作10V 或15V 稳压器、例如。 但您将始终需要与使用真正10V 或15V 稳压器相同的输入电压。 完全没有区别。 如果您没有10V 或15V 稳压器、而只有5V 稳压器、则诀窍非常有用。 事实上、真正的10V 或15V 稳压器将提供比5V 稳压器更好的性能。

    Kai