This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:仅感测电压

Guru**** 2819705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868627/ina3221-sensing-voltage-only

器件型号:INA3221

尊敬的团队:

如果我仅使用该器件来感应电压、

我能否仅将 IN-连接到电源、而 IN+保持断开状态并且未使用分流电阻器?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、您可以省略分流电阻器。 但我会将 IN+输入直接连接到 IN-输入。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我同意 Kai 的说法。 如果您只想感测 VBUS 电压、将 IN+短接至 IN-将使差分 Vsense 电压保持在0V、以确保没有内部电路过载。  

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测