This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:INA317:两个输入端的串联电阻器

Guru**** 2579025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868596/ina317-ina317-series-resistor-at-both-inputs

器件型号:INA317

在 T I D A-0 1 0 1 9原理图(第3页)中、我在两个输入端看到10K 电阻器。此设计选择是否仅用于输入引脚上的电流限制?

http://www.ti.com/lit/df/tidrzc3/tidrzc3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    您是指 R77和 R82吗?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我指 的是 R77和 R82。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    它们不仅适用于电流限制、还适用于与 C69、C70和 C73结合使用的低通滤波。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    R76和 R81为设计增加了什么价值。 它们很容易与 R77和 R82结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    R76和 R81是限制流经保护二极管 D12和 D13的电流所必需的。 R77和 R82进一步限制了保护二极管上的 REST 过压下降所导致的电流。 R77和 R82还提供低通滤波、因为这些电阻器优先于 R76和 R81。

    Kai