This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:分流电阻器

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861398/ina186-q1-shunt-resistor

器件型号:INA186-Q1

您好!

我有一个问题、分流电阻可以放置多远?  

例如、可以将 IC 放置在 PCB 上、并将分流电阻器连接到电机、然后使用连接到 PCB 的电缆(长约0.5m)进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    感谢您的提问。

    我担心这会是一个问题、具体取决于0.5m 电缆的电感。 该器件以内部电容器的极快充电和放电运行、因此输入电感可转换为高阻抗走线、从而增加器件的失调电压、尽管失调电压的增加可能对您的设计来说微不足道(几十 uV)。

    这是直列式电流感应吗?  

    我建议设置所有内容并将 REF 引脚偏置为中间电源(因此、如果 VS = 5V、则 VREF = 2.5V)、然后在无电机电流且输入连接到电机电压电源轨 GND 的情况下准确记录 VOUT 电压。 然后将输入引脚(IN+和 IN-)直接短接在器件上(因此移除长电缆)、并将输入端连接到电机电压的 GND。 在此处记录 VOUT。

    VOUT 测量值的差异应显示由电缆电感引起的偏移。

    我建议在 IN+和 IN-引脚放置一个输入差分电容器。 这将有助于作为去耦电容器来校正失调电压。 输入电容器应为内部开关电容器提供电荷。 电容器应高于1nF。 这样做的缺点是、现在您有一个 LCL 差分输入滤波器、如果您尝试测量快速电流瞬变、那么该滤波器将抑制 Vshunt 信号并降低响应时间。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的建议