This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:为什么增益与计算结果不相同?

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867717/opa140-why-is-the-gain-not-the-same-as-the-calculation

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: OPA354

大家好、

根据计算公式:G =-R13/R12 =-196k/499 =-392.8V/V

但仿真结果很奇怪。

有人能解释一下帮助我吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    这并不奇怪。 什么是0V x 392.8?

    OPA140看起来不错:

    e2e.ti.com/.../1122.hai_5F00_opa140.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="kai klaas69"]

    您好、Hai、

    这并不奇怪。 什么是0V x 392.8?

    OPA140看起来不错:

    (请访问网站以查看此文件)

    Kai

    [/报价]

    尊敬的 Kai:

    我不明白你的意思。 您能更详细地解释一下吗?
    在本例中、我使用脉宽为2us 的脉冲源。

    VIN =-1mV

    VOUT =-Vin*G =(-1mV)*(-392.8)= 392.8mV

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    Vin 的情况很奇怪、直到我将直流电平更改为-1mV、并同时将 Start of Edge 的延迟为20usec、然后 Tina 仿真将仿真为您的正确答案、这与计算得出的答案相同。  如果未考虑 Vos 和其他误差、392.8mV 是正确的答案。 仿真显示为大约403mV。  

    e2e.ti.com/.../1122.hai_5F00_opa140-modified.TSC

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Raymond Zhang1"]

    您好、Hai、

    Vin 的情况很奇怪、直到我将直流电平更改为-1mV、并同时将 Start of Edge 的延迟为20usec、然后 Tina 仿真将仿真为您的正确答案、这与计算得出的答案相同。  如果未考虑 Vos 和其他误差、392.8mV 是正确的答案。 仿真显示为大约403mV。  

    1122.Hai _ opa140 modified.tsc

    此致、

    Raymond  

    [/报价]

    您好、Raymond、

    我的信号是、脉冲不是单位步长

     直流电平= 0。

    谢谢。

    Haie2e.ti.com/.../5488.1122.hai_5F00_opa140-modified.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    通常、当您增加增益时、OPAMP 变慢。 您需要降低 OPA140的增益、才能捕获窄信号峰值。 您可以通过将几个 OPA140串联来抵消增益损耗:

    e2e.ti.com/.../hai_5F00_opa140_5F00_1.TSC

    当然、作为替代方案、您可以选择更快的 OPAMP。 但可能很难找到比 OPA140具有高直流精度的更快的运算放大器。 因此、由多个 OPA140组成的串联电路绝对有意义。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您的意见是相当合理的。 但是、我正在寻找对我的电路的合理解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    您的问题到底是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    由于运算放大器对频率的响应、输出电压是否与公式不符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如何像您提供的文件中那样检查参数。

    e2e.ti.com/.../5381.1122.hai_5F00_opa140.TSC

    我在 TINA 中进行了搜索、但只有少数。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    一个误差源是 OPA140的输入失调电压、该电压也使用 OPAMP 的编程增益进行放大。 关于 OPA140的动态行为、您只需等待足够的时间、并让 OPA140的输出信号稳定至由输入信号乘以增益确定的最终值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我发现了一个与我的电路非常相似的电路。

    http://physicsopenlab.org/2016/04/21/pmt-pulse-processing/

    但电压的计算方式非常奇怪。

    VOUT = R2*信号。

    那么 R1有什么作用呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    我想、假定光敏电阻是电流源、并且 R1=50R 被认为对电流信号的生成没有显著影响。 在任何情况下、OPA354的输入端都位于虚拟接地端、R1与光敏电阻的复数源阻抗相结合、形成一种脉冲整形器。

    但很可能、R1也起着另一个作用:它将 OPA354的输入与杂散电容(电缆电容和光电倍增器本身的探测器电容)隔离开来。 这可以通过防止相位裕度被大幅侵蚀来大大有助于稳定 OPAMP。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    R1不会影响增益?

    以下是来自我的电路的信号:

    通道1是进入放大器电路之前的信号。

    通道2是放大器电路后的信号。

    是否有用于表示通道1和通道2之间关系的数学公式?  我所寻找的就是这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的每个人:

    我已经扩展了电路、并有一些奇怪的事情:

    在1kHz 频率下、我得到的组织样本等于增益曲线的结果。

    DB= 20*log (Vout/Vin)=> Vout =Vin*10^(db/20)= 1U*10^(105.85/20)= 196.6mV

    但在1MHz 时、情况并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    是的、因为 C3。 C3与 RF 并联、并在高频时降低并联阻抗。 这个过程的转角频率为1 /(2 x PI x RF x C3)= 17.3kHz。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    我将关闭此论坛。 如果有其他问题、请再次发布。

    最棒的

    Raymond