This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:电流消耗

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4197, TINA-TI, OPA2191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857999/opa4197-current-consumption

器件型号:OPA4197
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA197OPA2191

您好!

在上电期间、OPA4197数据表中提到的超出电流消耗的症状在2V 至3V 之间得到确认。 此外、即使使用 TINA-TI 执行仿真、也无法获得相同的症状。
尽管2V 至3V 的电源电压超出了建议的工作电压范围、但如果 LDO 驱动能力较低、电源可能无法加电。
您能否确认是否可以复制相同的症状并告诉我根本原因?

e2e.ti.com/.../OPA197_5F00_Iq.TSC

如果您可以接受我的友谊请求、我将继续通过私人消息进行讨论。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    您描述的确切行为并不清楚、因此如果我误解了您的问题、我可能需要做一些澄清。

    OPA4197在加电期间的工作电流是否超过8V 至36V、1.3mA 或1.5mA 的最大值、同时 V+介于2V 和3V 之间? 在该电源范围内、表中的限值不适用、因为它在规定的电源范围之外、并且内部电路不在其线性运行区域内运行。 加电期间、加电复位(POR)电路强制输出为低电平、直到达到最低电源工作电压、此时它们将关闭并实现线性运行。

    OPA4197仿真模型不模拟您观察到的工作电流行为。 这些模型经过构建和优化、可在指定的电源工作范围内复制操作。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas - San、

    感谢您的快速响应。

    实际上、OPA4197在建议的工作电压范围内使用。 但是、当电源电压在加电期间在2V 和3V 之间转换时、Iq/通道的电流消耗超过1.5mA。
    我想确认、以防万一、当 OPA4197执行上电复位(POR)时、此症状会强制将输出拉至 GND 吗?
    此外、OPA4197数据表中是否提到导致此症状的 POR?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katoh-San、

    我与 OPA4197设计团队进行了交谈、 并获得了有关 POR 操作的更好的解释。 对于 OPA4197、POR 会在 加电期间使输出具有高阻抗、而不是像我之前讨论的那样强制输出进入低电平状态(OPA2191就是这样做的)。 该运算放大器中 POR 的目的是限制加电期间的输出级击穿电流。 您观察到的电流增加很可能是  电源从 2V 压摆至3V 时、从 V+流向 V-的小瞬时击穿电流的结果。 设计告诉我 、如果 POR 未就位、击穿电流将明显更高。

      OPA4197数据表中未讨论此级别的设计细节。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas - San、

    感谢您提供信息。

    当电源电压实际固定在2V 和3V 之间时、1.5mA 或更多的电流流动。 那么,您能否告诉我作为设计值流动的当前值?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    加电期间、OPA4197内部的电流会发生很大变化。 由于内部结电容、例如 补偿电容器正在充电、因此运算放大器消耗的电流是施加的电源电压斜坡速率的函数。 与较慢的斜坡相比、较快的电源斜坡将在较短的时间内消耗较高的电流。 因此、我们无法仅说出电流介于2V 和3V 之间的值。我们可以得出的最佳估计值是稳定静态值的几倍。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas - San、

    感谢您的评论。

    您能否告诉我在特定条件下(例如:压摆率= XX V/us)加电期间所需的电流、因为如果 LDO 驱动能力较低、则无法启动电源?
    如果存在实际测量值、可以向客户解释。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    在每次测试期间监控实际运算放大器工作电流、以确保不会超过高跳闸电流。 设置跳闸电流电平是为了在运算放大器出现故障时保护 ATE (该运算放大器会消耗过多电流)不会损坏设备。 在转换率测试等特定测试期间、不会对电源电流进行精确测量。

    我在与测试工程部门讨论 OPA4197测试工作电流时提到的一点是、电源去耦电容器在上电期间对电源电流的影响。 之前、我曾提到过加电时间在电源电流中的作用、即 OPA4197内部结和补偿电容充电(I = C dv/dt)。 但是、如果电源去耦电容器就位-正如它们应该在运算放大器电源引脚上的那样-它们的100nF 电容值将完全淹没运算放大器的电容。 因此、电源转换期间的电源电流在很大程度上由外部电容器决定。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas - San、

    感谢您的评论。

    我知道。

    此致、
    加藤