This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD111:斜率检测输出上的奇怪信号

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD111, ADS1294R, OPA348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868174/tipd111-strange-signal-on-the-slope-detection-output

器件型号:TIPD111

您好!

我进行了 TIPD111中所述的起搏信号检测。 我不是5V、而是为电路提供3.3V 电压。

此电路连接了 PACE_OUT ADS1294R 芯片组。

我连接了一个示波器、其中通道1为 ECG+Pace、通道2为 OPA348上的电压。

使用 Whaletek 工具、我可以管理起搏脉冲电压和持续时间。

由于通道2上存在奇怪的信号、我无法检测到 PACE 电平低于50mV。

我使用的值与文档中的值完全相同。

您对通道2上出现的奇怪信号有什么了解吗?

由于 OPA348输出信号上的星号、我无法将步速电平降低至2mV。 如何清除此项?

谢谢、

此致

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    感谢您发帖。 请接受延迟的回复、因为我们中的许多人都在度假。 我们将很快为您提供支持。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    OPA348的输出信号看起来更像输入信号的放大和反相副本、就像 OPA348将用作具有一定增益的逆变器一样。

    是否确定您的信号发生器具有0r 源阻抗? 只有这样、OPA348才能作为真正的微分器。

    此外、将电源电压增加到5V 以进行测试。

    Kai