This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855DSGEVM:OPA855EVM 不提供7V/V 输出增益输出

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868712/opa855dsgevm-opa855evm-doesn-t-output-7v-v-gain-output

器件型号:OPA855DSGEVM

大家好、

我的客户使用以下硬件配置测试 OPA855EVM、但无法从示波器获取7V/V 增益输出。 来自输入和输出的波形几乎相同。 我们是否可以知道测试配置是否有任何问题。  

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddi、

    我认为这是目的。 查看具有理想运算放大器的仿真:

    e2e.ti.com/.../eddie_5F00_opa855evm.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、此宽带直流输出耦合表征接口针对器件的视在负载为200 Ω、但显示了该2电阻网络的等效50 Ω 输出阻抗。 允许使用扁平测量接口、但会引入衰减。 通常情况下、数据表图会将此参数标准化、并认为该器件通常不会驱动电缆、而是电路板布局上的负载大于200 Ω。