This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7376:针对上升和下降时间少于2.5ns 的解决方案

Guru**** 2635595 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7376, THS7373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861032/ths7376-the-solution-for-targeting-less-than-2-5-ns-of-rise-and-fall-time

器件型号:THS7376
主题中讨论的其他器件:THS7373

大家好、

按照以下链接跟进问题:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/835693?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=THS7372

我们在 TI 网站上找到了其他视频放大器。 THS7733/7364/7365/7368

它的外观为7373、比您建议的7376好。 您能帮助确认吗? 对我们来说、哪一个是最佳的解决方案、7733/7376/7364/7365/7368?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     我查看了上一个主题。 如果您按照 Jacob 的建议绕过滤波器、则 THS7373具有更高的带宽和转换速率。 如果您仍然关注上升时间、THS7373将是更好的解决方案。 它与 THS7376引脚兼容、因此很容易更改。 我还查看了上一个主题中的原理图、我不建议将7364/7365/7386用于您的应用、因为您似乎不需要6通道。  

    谢谢、

    Sima