This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:汽车电流调制接口

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA381, INA290-Q1, INA303, INA302, INA301, INA180, INA293-Q1, INA181, TINA-TI, INA200-Q1, INA302-Q1, TLV3201-Q1, INA180-Q1, TLV4021, INA185, TLV3201, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867029/ina180-q1-automotive-current-modulation-interface

器件型号:INA180-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240INA381INA290-Q1INA303INA302INA301INA180INA293-Q1INA181TINA-TIINA200-Q1INA302-Q1TLV3201-Q1TLV4021INA185TLV3201INA293

大家好、

我想解码来自传感器的信号、该信号叠加在电力线上(5V 至9V)。

电源由稳压器提供、信号由传感器通过交替 其负载 电流进行传输。

该接口的电流调制范围为20mA 至最大70mA。 该数据是曼彻斯特编码的二进制数据、其电流振幅可以

可在20mA 至70mA 之间调节。

我想通过电源轨上的分流电阻器(5V 至9V)感应负载电流、并想解码曼彻斯特代码。

您能否建议实现这一目标的最佳解决方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    数据速率如何?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    只有当放大器的带宽超过编码的数据速率时、才可能实现这一点。 具体而言、作为一个最小值、放大器输出需要在位的高电平或低电平时间发生变化之前稳定至最终值。 因此、我们确实需要此处的数据速率/频率、以了解是否可以使用电流感应放大器(CSA)。

    还有其他注意事项。 那么、电流在20mA 和70mA 之间切换吗? 那么20mA =低电平、70mA =高电平吗? 如果是这种情况、则可以使用单向 CSA (无 REF 引脚)。

    如果电流可以从0mA 切换到20mA、则需要双向 CSA (包含 REF 引脚)。 这可能是启动条件? 电源轨上电后编码开始的速度有多快? 加电后解码需要多快的开始? 回答此问题将决定您是否需要单向或双向器件。

    REF 引脚允许您对放大器进行偏移、以便您可以避免输出饱和、从而降低输出响应速度。  

    我要介绍的器件包括 INA290-Q1、INA293-Q1、INA301/INA302/INA303、INA240、INA180、 INA381和 INA181。

    INA290-Q1和 INA293-Q1提供最佳带宽、从而提供稳定时间、但是单向的。 INA302具有良好的带宽和最佳的压摆率、还附带集成窗口比较器、可用于解码曼彻斯特编码转换。 INA180 (单向)和 INA181 (双向)的速度相当快、价格也很便宜。 INA381与 INA181非常相似、但包含集成比较器。

    请考虑使用 TINA-TI SPICE 仿真器。 我提到的所有器件都具有模拟 BW 和压摆率的模型、可以轻松显示测量方波电流信号的性能。

    希望这是有道理的、并有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答。 我将更详细地介绍接口规格、尤其是数据速率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    数据速率最大为250kbps。

    电流为20mA =低电平、70mA (或可在40mA 至70mA 之间选择)=高电平。

    我需要 Q100器件。

    您是否计划发布 INA381的 Q100版本?

    还是 INA200-Q1可能是候选器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    INA200-Q1和 INA381A1的比较器速度不够快、无法生成具有125k 时钟(250kBaud)的对称方波。 因此、我会尝试使用 INA302A2来实现该电路:

    e2e.ti.com/.../shinji_5F00_ina302a2.TSC

    嗯、它还显示了传播延迟、但它具有几乎相同的低到高和高到低传播延迟。 因此、至少在仿真中、数字传输可以很好地解码。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的支持。

    INA302-Q1 似乎有点贵。

    INA180-Q1 + TLV3201-Q1组合解决方案如何?

    总成本低于 INA302-Q1、似乎仍然符合规范的要求。

    它是否满足此要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    考虑使用 INA185A1和 TLV4021的该电路 :https://www.ti.com/lit/an/sboa349/sboa349.pdf。 INA185未出现在 Q100中、但它与 INA180A1-Q1非常相似、因此可以使用设计过程。 为了满足要求、输出应在几微秒内达到比较器阈值电压、也就是在导通时间(4us)结束之前。 您可以估算 tr = 0.35/BW 时放大器的上升时间。 因此、对于 INA180A1、上升时间到大约90%的最终值为0.35/350kHz = 1us。  

    因此、只要 TLV3201传播延迟< 2us、您的想法就会奏效。

    请在仿真中进行测试、以验证并检查 TLV3201数据表。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    INA180和 INA185的"A2"版本不够快、符合我的口味:

    但"A1"版本更好:

    如果模型正确...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢。

    这主要是由于器件的压摆率较低(2V/us)?

    您是否具有这些器件的更高转换率版本?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    目前、我们提供的压摆率更快的唯一器件是典型值为2.5V/us 的 INA293或 Peter 之前提到的具有4V/us 的 INA302。 为了实现更快的压摆率、您需要使用具有更快运算放大器的不同电路配置。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    是的、压摆率是一个重要参数。 µs、我建议使用 INA302、其压摆率为4V/μ s。

    Kai