This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:分流计算

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860103/ina233-rshunt-calculation

器件型号:INA233

大家好、我想让论坛成员来运行我的 INA233电源监控器 Rshunt 计算。  

标称电流负载= 1.5A

最大电流负载= 3A

最大分流电压输入范围81.9175mV (第5页数据表)

Rshunt = 81.9175mV/3A = 27m Ω、选择30m Ω 电阻器。

这听起来是否合理、或者我迷路了?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有以下电压轨

    电流为3A 时为0.85V

    电流为4A 时为0.9V

    12A 时为0.85V

    1.8V/2A

    1.8V/9A

    在13A 电流下为1.2V

    电流为3A 时为1.2V

    电流为3A 时为2.5V

    电流为7A 时为3.3V

    我是否可以使用相同的 Rshunt、或者这是不明智的?

    尊敬的、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    只要能够为您提供足够的精度、您就可以对所有电流使用相同的 Rshunt。 选择 Rshunt 的最佳方法是首先了解您的电流大小和所需的精度。

    对于最大电流、您有13A。 您可以获得的最佳精度是 Imax/2^15 LSB 或397uA。 这是否足以满足您要测量的每个电流? 如果是、您可以对所有电流使用相同的 Rshunt 和校准。 对于该电流、最大 Rshunt 为2.5uV/397uA = 6m Ω。 将您的实际分流电阻器值减少到一个方便的数字、以获得一个良好的电流 LSB。 例如、5m Ω 的 Rshunt 将提供500uA LSB。

    希望这对您有所帮助、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    感谢您发表您的问题。 5m Ω 将电流 LSB 舍入到整数、因此 PMBus 系数(m = 1/LSB)也是整数。 在确定实际电流值时简化数学处理的主要优势。 更多信息、请参阅第7.5.4节和表1。 使用5m Ω 分流器时、负载电流的满量程范围为+-81.9175mV/5m Ω=+-16.3835A。您可以始终选择6m Ω 分流器、以最大限度地提高满量程范围和测量分辨率。

    功率 LSB =25*I_LSB =12.5mW。 总功率范围为12.5mW*(2^16 - 1)= 819.19W。您的最大功率读数为3.3V * 7A = 23.1W、因此完全处于电源范围内。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我现在有了更好的理解。  

    祝你度过美好的一天!

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    大家好、我可以使用以下内容了:

    最大分流电压输入范围81.9175mV (第5页数据表)

    Rshunt = 81.9175mV/3A = 27m Ω、选择30m Ω 电阻器。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您好、1/4瓦5m Ω 就足够了吗?  

    5m Ω* 16.3835A * 16.3835A = 1.34W

    选择  

    电阻、0.005 Ω、1%、1.5W、2010、金属箔

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    如果您希望流经分流电阻器的最大电流为16.3835A、则该电阻器具有满足此要求的足够额定功率。

    您可能需要确保电阻器布局具有适当的散热(至少达到数据表及其热指标建议的值)。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    大家好、感谢您回复我的消息。 不是、我不希望该电流量流经系统。 我只是想知道我在确定功率耗散时的数学运算是否正确。

    祝你度过美好的一天!

    Joe