This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA858DSGEVM:新购买的评估模块不起作用。

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855035/webench-tools-opa858dsgevm-new-purchased-evaluation-module-does-not-work

器件型号:OPA858DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA858

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

主席先生,

我们最近购买了 OPA858 EVM、并询问了有关 R3零欧姆短路的信息

用于放大器论坛的 J1输入。 我听说我们必须移除 才能使用 J1输入、

我们应该改用输入2。 然后、我们尝试使用 J2进行测试。 但它仍然不起作用!

触觉的东西 。 它是通过 Mouser 购买的新产品。

我该怎么办? 我们正在考虑使用 OPA858、并希望对其性能进行测试

新产品开发。 请帮助我们紧急采取措施,并通知我 kclee812@naver.com !!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Ki-Chang,

      我将关闭上一个线程;因为、您已经开始了一个新线程。 您是否能够提供 J2输入以及 J5输出的示波器截图? 您是否对 OPA858 EVM 进行了任何更改?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Ki-Chang,

     如果处理同一主题、请将所有回复保留在一个主题上。 我回复了旧主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/851655

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    我将于周四发送示波器照片、因为我已离开办公室几天。 无论如何,这并没有解决我的问题。

    我想我们可能会将购买的商品退还给 TI 进行更换。 我几乎相信这种好处是不正确的。

    TI 应将其替换为新电路板。 我是通过 Mouser 购买的、当我联系他们时、他们说我们必须返回

    根据 Mouser 和 TI 之间的合同、选择 TI。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Ki-Chang,

      由于另一个开放主题中讨论的主题相同、我将关闭此主题。 请继续讨论另一个主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/851655

    谢谢、

    Sima