主题中讨论的其他器件:INA190、
下午好。
我需要为以下方面找到合适的解决方案...(之前正在考虑电流感应放大器、但现在不确定)
我有一个灵敏度为9.8uA/g、范围为+/-20g 的传感器。 我将使用5V 单电源和接地为放大器供电。 该传感器将由15V 电源通过高侧电流感应电阻器供电。 该传感器采用3.5mA 的偏置电流、然后根据加速度对信号进行调制、以达到+/- 196uA ...因此、感应电阻器将产生从+安培输入到-安培输入的电压、该电压与3.696mA 到3.304mA 之间的任何电压成正比。 我想使用整个5 - 0 V 输出范围或放大器的一些问题。 这是可行的吗? 我应该考虑什么解决方案?
一些辅助说明包括:
传感器的谐振频率为36kHz
3dB 带宽为20kHz
我的愿景(给定电流是单向的)是使用一个 INA181A4 (X200)、其中 Vref 引脚接地。 但是,当我使用 SBOA299A 步骤2来计算 Rsense (Vout=4.9V,Iin_max =3.696mA,AV=200)电阻时,我得到6.63欧姆...这很好,但当你提供3.304mA 的最小电流时,你得到的输出电压为4.38V ...这只是大约0.5V 的差值。 我认为这些电流放大器会消除 VCM (即3.5mA 偏置电流)并仅放大差分信号...这是不对的吗? 我是否应该改用2安培差分放大器解决方案? 或者、我是否使用 ina181a4、然后使用高通增益放大器进行布置?
我将其发布到 TI 支持、他们将我发送到这里的 E2E。
谢谢你
Steve