This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM324:Tina LM324噪声问题

Guru**** 2546820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, TLV9062, LM324LV, TLV07, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866091/webench-tools-lm324-tina-lm324-noise-problem

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TLV9062TLV07TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 TINA 来仿真 LM324的噪声。 电路图和噪声波形显示在:下面

这不同于我通常看到的噪声波形。  如果我使用其他运算放大器、如 TLV9062、波形将变为正常。  

TLV9062噪声波形显示在:μ V 以下

LM324的内部结构是否会导致该差异? 你能向我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!  

    您可能使用的是旧版本的 LM324模型。 您可以在“设计与开发”下的产品文件夹中找到此模型的最新版本: https://www.ti.com/product/LM324/toolssoftware。  

    将此模型用于 LM324、我得到了以下电压噪声图:  

    最后、如果您尝试在新设计中实现此器件、我强烈建议您使用 LM324LV。 这是一款针对低电压应用进行了优化的较新器件。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在 TINA 上模拟了 LM324的带宽、如下所示

    如果替换为 TLV07、如下所示

    这应该是低通滤波器、但仿真结果类似于高通滤波器。

    如果我添加电压源、波形 如下所示。

    它们之间存在差异的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    我无法看到上面的任何屏幕截图。 您能否共享 TINA-TI 文件以及您在上面提到的屏幕截图的 PDF 附件?

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    要发布屏幕截图、请使用文本框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我‘m 这张照片。

    我在 TINA 上仿真了 LM324的带宽、如下所示

    如果替换为 TLV07、如下所示

    这应该是低通滤波器、但仿真结果类似于高通滤波器。

    如果我添加电压源、波形 如下所示。

    它们之间存在差异的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    在反馈路径中添加一个高欧姆电阻器、如下所示:

    并通过施加过高的输入电压(V3)来避免超过指定的共模输入电压范围。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!  

    请注意、反馈环路中有一个电容器。 在直流条件下、该电容器断开、并且运算放大器配置为比较器。 在直流条件下、输出将轨到负电源。  

    一个快速解决方法是将 C1并联到 R2、这将设置我们的电路的带宽。 带宽= 1/(2*PI*R1*C1)= 1/(2*PI*200*10nF)= 8kHz。 您的电路的增益为-R2/R1 = 200/510 = 0.39V/V 这等于-8.13dB。 请查看以下此电路的交流仿真结果:

    我还在下面添加了 TINA-TI 文件:  

    e2e.ti.com/.../LM324.TSC

    e2e.ti.com/.../TLV07.TSC

    此致、

    Bala Ravi