主题中讨论的其他器件: TLV9062、 TLV07、 TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 TINA 来仿真 LM324的噪声。 电路图和噪声波形显示在:下面
这不同于我通常看到的噪声波形。 如果我使用其他运算放大器、如 TLV9062、波形将变为正常。
TLV9062噪声波形显示在:μ V 以下
LM324的内部结构是否会导致该差异? 你能向我解释一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 TINA 来仿真 LM324的噪声。 电路图和噪声波形显示在:下面
这不同于我通常看到的噪声波形。 如果我使用其他运算放大器、如 TLV9062、波形将变为正常。
TLV9062噪声波形显示在:μ V 以下
LM324的内部结构是否会导致该差异? 你能向我解释一下吗?
Pan、您好!
您可能使用的是旧版本的 LM324模型。 您可以在“设计与开发”下的产品文件夹中找到此模型的最新版本: https://www.ti.com/product/LM324/toolssoftware。
将此模型用于 LM324、我得到了以下电压噪声图:
最后、如果您尝试在新设计中实现此器件、我强烈建议您使用 LM324LV。 这是一款针对低电压应用进行了优化的较新器件。
此致、
Bala Ravi
Pan、您好!
请注意、反馈环路中有一个电容器。 在直流条件下、该电容器断开、并且运算放大器配置为比较器。 在直流条件下、输出将轨到负电源。
一个快速解决方法是将 C1并联到 R2、这将设置我们的电路的带宽。 带宽= 1/(2*PI*R1*C1)= 1/(2*PI*200*10nF)= 8kHz。 您的电路的增益为-R2/R1 = 200/510 = 0.39V/V 这等于-8.13dB。 请查看以下此电路的交流仿真结果:
我还在下面添加了 TINA-TI 文件:
此致、
Bala Ravi