This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA990:用于替代 NCS21911 SOT-5P 的 TI P-P 解决方案

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA990, OPA991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868208/opa990-ti-p-p-solution-to-replace-ncs21911-sot-5p

器件型号:OPA990
主题中讨论的其他器件: OPA991

您好、先生、  

请推荐 使用 TI P-P 解决方案替代 NCS21911 SOT-5P。  

其他规格要求为:

偏移:25uV-800uV

VCC:+36V (至少>16V)

非常感谢!

BR、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请注意、我们的回复因假日季而延迟。 我们将于星期四(12月26日)返回给您。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    失调电压范围是否为室温? 如果是、则采用 SOT-23封装的 OPA990将与 NCS21011 SOT 封装 P-P 兼容。 这将是1MHz 器件。  https://www.ti.com/product/OPA990/samplebuy

    如果失调电压是绝对最大值(在整个温度范围内)、则 OPA991将满足要求。  http://www.ti.com/product/OPA2991 这将是一个4.5MHz 器件。 此部件的双核版本已 RTMed。 单核正在开发阶段。 您能否详细介绍终端设备以及客户何时投入生产?

    此致、

    Sanjeev