This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:在整个温度范围内的开关特性(响应时间)

Guru**** 2768365 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868008/lm2903-q1-switching-characteristics-response-time-over-temperature-range

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903

大家好、团队、

 

我对客户有要求。

LM2903-Q1的开关特性(响应时间)仅在数据表中指定为25°C。我的客户希望查看开关特性的变化(分布)数据(数据包括 AVG、STD-DEV、MIN、MAX)、不仅在25°C、而且在推荐的工作温度范围(LM2903-Q1:TJ=-40C 至125C)内。

 -您是否有涵盖整个推荐温度范围的变化数据(例如、-40°C、25°C 和125°C 时的数据)?

-如果只有室温(25C)变化数据、则没关系、请发送。

 

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Someno-San

    我需要将其脱机,因为我们不在论坛上提供统计数据,但同时您可以让客户在 lm2903商业版第17页查看温度范围内的典型传播延迟与输入过驱之间的关系。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    您可能还需要查看此主题:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Someno-San

    正如我们讨论过的、我将提供离线请求的信息。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致、

    H.Someno