This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:当比较器断开连接时、输入引脚上产生电压

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, TL331, LMV7235, LM393, TLV7021, LMV331, LM2903, OPA2340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866566/lm311-voltage-develops-at-input-pin-when-comparator-is-disconnected

器件型号:LM311
主题中讨论的其他器件: TL331、 LMV7235、 LM393、 TLV7021、 LMV331、 LM2903、 OPA2340

我已附上一个使用311比较器的原理图。 我们删除了迟滞反馈 C5和 R7。 使用分压器将引脚3的电压值设置为0.2V。 我们还移除了下拉电阻 R3、以使电路更简单。

除非有实际输入、否则 J6输入电压应仅为零、但实际上、我们看到、如果断开 J6、我们会在端子上测量大约0.06V 的电压。 我们使用了另一个比较器(单面类型)、存在不同的电压、但它仍然存在。 实际上、J6上的电压会在馈入 J6的电压信号中产生偏置、从而使设置不起作用。

这些值是实际测量的原型值、而不是仿真值。 电路看起来很简单、我们可能不需要对其进行仿真、我在单独的原型板上重新创建了所有值、仅使用 LM311、而不使用其他组件。

我想知道我是否在为获得该偏置电压做一些错误、或者这是否正常、我应该考虑另一个解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Alvins_5F00_Trigger-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    LM311是双极 PNP 输入级。 有偏置电流从输入引脚 V+流向接地端。 因此、与输入串联的任何电阻都将在其上产生电压。

    60mV/9k = 6uA

    "典型"偏置电流应约为100nA。 但在0V 时、您超出了输入共模范围-因此输入级不处于适当的工作条件、并且内部尾电流从输入流出。

    对于5V 电源、LM311的有效输入范围为0.5V 至3.5V。

    要在0V 输入下运行、您需要一个包含接地的器件。 有多种器件可以满足此要求。 您使用 LM311的具体原因是什么? LM311具有独特的引脚排列、因此不存在插件引脚对引脚的替代方案。

    我建议您尝试 TLV7021、LMV7235、TL331、LMV331、LM393、 。 所有这些都可以在0V 电压下运行(前两个是轨到轨输入)。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    实际上、我在没有9k 电阻器的情况下会在原型电路中看到这个60mV 电压。 即使为输入提供负电压、我们也会观察到同样的问题。 当它是开放式的时、它似乎不能很好地工作。 我确实将电源更改为双面、但它在地面附近似乎仍然无法正常工作。  

    我们能够更改比较器、没有真正的理由坚持使用 LM311。 我有 LM393、但我想我尝试使用 LM2903作为替代产品。 我将试一下 LM393、看看会发生什么情况。

    最后、您是否认为在输入端前面放置电压跟随器有效? 我使用 OPA2340进行了试验、这似乎运行良好、它将输入与比较器隔离、但我不确定它是否有任何缺点。  

    此致、

    Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    您不能"浮动"输入引脚。 它们必须有一条接地路径。

    "LM"器件为双极器件、具有可测量的偏置电流。

    如果您在未连接时需要输入"0V"、我建议您使用 CMOS 输入器件、例如 TLV7021。

    偏置电流在 PA 范围内、将在整个输入电阻上产生微小的电压。 您还可以减小输入串联电阻(R5)的尺寸。

    您可以尝试使用 LM393、但我建议使用 TLV7021。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢。 我将试一下 TLV7021、我们手头上还有 LM393、看看它的工作原理。  

    Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alvin

    如果您需要任何进一步的帮助、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们一段时间内没有收到有关该线程的响应、因此我将关闭该线程。  如果您需要进一步的帮助、请随时回复或打开新主题。

    谢谢、

    卡盘