This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:有助于检查 INA260的精度

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856784/ina260-help-to-check-ina260-accuracy

器件型号:INA260

大家好、

根据对数据表的检查、我看到了规格中的直流精度信息、如下所示。  

因此、如果我的终端器件在= 12V 和3.3V @2A 的条件下工作、INA260可以保证精度达到0.5%以上、对吧?

我们可以参考任何测试报告吗?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helios、

    感谢您访问该论坛。  是的、对于该电源、共模和电流、我们保证精度为0.5%或更高。  至于验证它的数据、我们应该准备好它。  但是、我认为这不是我们通常可以在公共论坛上分享的内容。  您的客户是否观察到偏离我们规格的情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helios、

    您发表帖子已有一周时间、因此我希望您的问题已得到解决。 如果您仍需要帮助、请回答 Patrick 的问题、以便我们继续为您提供帮助。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的跟进。 我 将通过邮件与您联系 以进行进一步讨论。