请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA260 大家好、
根据对数据表的检查、我看到了规格中的直流精度信息、如下所示。
因此、如果我的终端器件在= 12V 和3.3V @2A 的条件下工作、INA260可以保证精度达到0.5%以上、对吧?
我们可以参考任何测试报告吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.