This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:双路比较器不能同时工作。

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1702-Q1, TLV1702, TLV7022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865764/tlv1702-dual-comparators-not-working-simultaneously

器件型号:TLV1702
主题中讨论的其他器件:、 TLV7022

我们将使用样片 TLV1702-Q1进行设计、采用5V 电源和1k 欧姆的上拉电阻。

其中一个比较器工作正常、但第二个比较器连续提供大约2-2.1V 的高输出。

我们已经尝试了多个样片、但结果是相同的、不过为了确保设计正确、设计本身也通过以下事实进行验证:有时第一个和有时第二个显示了这种行为。

为什么会发生这种情况有任何具体原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    当您将上拉电阻器增加到5k1时会发生什么情况?

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    您能否提供"良好"和"不良"操作的原理图和/或示波器照片?

    这不是器件的预期操作。

    输出还在驱动什么? 是否有另一个负载连接到 GND? 触发频率是多少? TLV1702是否变热? 输入端是否存在任何瞬变?

    1k 上拉电阻在5V 时为5mA、这对于微功耗比较器而言是在高侧的一个位。 您确定它不是错误的100欧姆电阻器吗? 如 Kai 所建议、请尝试增大上拉电阻器值、看看它是否起作用。

    设计中的某些内容不正确...不应该这么做...您是否尝试过其他比较器、例如 TLV7022?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们一段时间内没有收到有关该线程的响应、因此我将关闭该线程。  如果您需要进一步的帮助、请随时回复或打开新主题。

    谢谢、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    是的、在某种程度上、连接到其中一个的光耦合器损坏了、它改变了该光耦合器的负载条件、这种情况更常见、反应不佳、但第二种情况仍然不是很清楚、因为它们甚至没有连接。 但是、我们在更改光耦合器后尝试了新的 IC、但现在一切似乎都正常。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    这些是好消息:-)

    祝您好运!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。