This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4322:TINA-TI 上的输出饱和

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4322, TINA-TI, OPA4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861111/opa4322-output-saturation-on-tina-ti

器件型号:OPA4322
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA4376

您好!

 

我们的客户正在考虑使用 OPA4322并使用 TINA-TI 进行仿真的加法器电路、但饱和情况如下所示。

它们的要求是

-      增加正弦波 Vp-p 的偏移1.65V:3.3V

 

使用 OPA4376时、未看到输出饱和。

请就以下事项提出建议。

-      OPA4322和 OPA4376之间的仿真结果有何差异?

为什么      看到这种现象?

—      —如何设计电路?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    您可以将 TINA-TI 文件附加到此线程吗?

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bala、

    请查找所附文件。

    e2e.ti.com/.../OPA4322.TSC

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    请注意、由于假日季、我们的回复可能会延迟。 我们会尽快回复您。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    您可以在仿真中使用2011年起的 OPA4322宏模型、该模型不是最新的。 此运算放大器的"TINA-TI 参考设计"中有一个更新的模型可用。 请参阅此处:

    将 OPA4322的输出负载电阻从2k (R2 + R3)增加到10k 或更高时、您甚至可以更靠近电源轨:

    另外请注意:OPAMP 的+输入在短时间内变为负。 因此、OPA4322输出端的负半波在达到0V 时变平。

    e2e.ti.com/.../michiaki_5F00_opa4322.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    请遵循 Kai 的上述评论。  

    即使使用更新的模型、您也会遇到输出削波。 这是由于输出摆幅限制。 请参阅数据表中的输出摆幅限制。 输出摆幅以您的电源电压为基准。 一种简单的解决方法是使您的电源比预期的输出高大约100mV。 这将处理削波的输出。  

    此致、

    Bala Ravi