This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484:输出电阻

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861192/lmc6484-output-resistance

器件型号:LMC6484

通过测试我们的设计可以看出、当运算放大器达到饱和时、LMC6484运算放大器的输出电阻会发生变化。

在我们的应用中、我们将运算放大器配置为跟随器、并将270欧姆的串行电阻连接到逐次逼近 ADC 的输出端。 当运算放大器达到饱和时、运算放大器输出端的电压(由 ADC 测量)是非线性(滞后)电压。

我们使用 Maxim 的 MAX1230 ADC、指定的输入电阻应限制为<300欧姆、我怀疑运算放大器输出电阻超过此值会导致测量时出现非线性。 需要<300欧姆、因为 ADC 的输入端包含一个必须在跟踪/保持周期内充电的电容器、以便正确采样和测量输入电压。

LMC6484运算放大器指定 Vs=5V 时的输出电阻约为110欧姆。 您能否确认我们看到的影响是运算放大器饱和时输出电阻增加的结果?

我们看到4.7V 至4.8V 之间的非线性度恢复到4.9V 以上。 您能否确认输出电阻的这种变化只会在接近饱和的范围内发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、  

    当 LMC6484的值接近正电源电压时、其输出将是非线性的。 换言之、运算放大器线性输出范围将相对于正电源被限制在几百 mV、具体取决于输出负载电阻和温度。 这是由于输出电压摆幅限制;数据表第6页的电气特性表显示了输出摆幅特性。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6484.pdf

    因此、运算放大器的行为(由 SAR ADC 测量)可能是由运算放大器本身造成的。 当然、只要使用5V 单电源为运算放大器供电、该假设就会存在。如果 LMC6484电源电压高于~5.5V、则4.7V 至4.8V 范围内不应有非线性、这实际上可能来自 SAR ADC。  

    至于 LMC6484的输出电阻、电气特性表未指定此参数。 数据表的"特性描述"部分提供了该值、仅作为近似值。 数据表未定义或指定此参数随电压或温度的变化、因此我无法准确回答您的问题 Kiran。  

    但愿这对您有所帮助。 请告诉我 LMC6484上使用的电源电压。  

    此致、

    弗拉基米尔