This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV341A:TLV341AIDCK 的后续模型

Guru**** 2592330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV341A, TLV9051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866402/tlv341a-successor-model-for-tlv341aidck

器件型号:TLV341A
主题中讨论的其他器件:TLV9001TLV9051

各位专家、您好!

我的客户正在寻找 TLV341AIDCK 的后续型号。  
他们需要具有较低 Iq 的器件。
你有什么建议吗?
我认为 TLV9001可以成为候选产品。 它是一个不错的选择吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、您好!

    TLV9001可能是一个不错的候选产品。  您可以以更好的价格结构获得类似的性能。  但是、我不知道静态电流是否足够小以满足客户的需求。  

    您是否知道客户需要多少带宽以及他们想要哪种类型的静态电流?  如果是、我可能会向您提供更好的建议。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、您好!

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  否则、我将假定您现在已拥有您所需的所有信息。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您的友好回复、我很抱歉我的回复很晚。
    我对 TLV9001感到非常满意。
    我询问客户对带宽和静态电流的要求。
    如果我有进一步的问题、请让我提问。
    此外、感谢您分享比较表。 这很有帮助。
    让我确认一件事。
    TLV341A 没有直接后续/下一个模型。 正确吗?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、您好!

    现在,我要对迟交的答复表示歉意。

    我已经检查过、没有直接替代 TLV341A 的器件。  但是、TLV9051可能是 TLV9001之外的另一个合适替代器件。  再仔细观察一下、我不确定您的客户是否需要更高的电流输出。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您确认 TLV341A。 我知道。

    此外、感谢您提出其他建议。
    如果客户需要更宽的 GBW 和更高的压摆率、TLV9051将会是不错的选择。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi