This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4314:放大器论坛

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860384/opa4314-amplifiers-forum

器件型号:OPA4314

大家好、

不过、数据表中有以下说明、 如果流入输入引脚的电流为10mA 或更低、在无电源条件下、是否可以在输入引脚上施加大于0.5V 的电压?

我的客户计划使用以下电路。 由于其电源排序、3.3V 电源轨将在5V 电源轨之前关闭。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    补充一点。

    我的客户想知道器件是否会因电压和电流而损坏。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    请注意、您参考的是绝对最大值表。 只要您的电流限制在10mA 以下、您就不会损坏运算放大器。 但请注意、该器件的建议输入共模电压为(V-)- 0.2V 至(V+)+ 0.2V。 除此之外、我们不保证运算放大器的正常行为。  

    列出了绝对最大值表、以显示超过这些限制可能会损坏运算放大器。 请参阅电气特性表、了解正常运算放大器行为的限制。  

    此致、

    Bala Ravi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi-San:

    让我再次确认一点、以防万一。  

    输入引脚和 VCC 之间有一个 ESD 二极管、对吧?
    我认为、如果最初在电路中关闭3.3V 电压轨、则二极管的 VCC 之后、3.3V 放大器的输入电压将下降。  

    不过、我知道该二极管可以承受数据表中描述的高达0.5V * 10mA 的功率耗散、这种理解是否正确?  

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    右侧是二极管钳位到电源轨。 请注意、5mW 功率耗散是二极管的限值、可确保您的运算放大器不会损坏、但如果在超出电气特性表限值的情况下运行、运算放大器可能仍会显示奇怪的行为。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi-San:

    谢谢、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa