This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8812:TLV8812的闩锁性能如何?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864926/tlv8812-how-much-is-latch-up-performance-of-tlv8812

器件型号:TLV8812

 大家好、

 我的一位客户将在其下一个产品中采用 TLV8812。

 他们需要以下数据才能将 TLV8812注册到其合格器件列表中。

 请给我回复或评论吗?

Q1、TLV8812的闩锁性能有多高?

问题2. 您是否有任何根据 EIAJ ED-4701 C-113标准测试过的闩锁性能?

问题3. 您是否有根据 EIAJ ED-4701 C-111标准测试的 ESD 性能数据?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuaya、

    您是否见过数据表的第6.2节?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

     是的。

     但我想知道 TI 是否具有符合 EIAJ 标准的 ESD 测试结果。

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好。

     请给我回复或评论吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、

     您能告诉我 TLV8812的闩锁性能是多少?

     它是+/- 100mA 吗?  即使   在每个终端上流动了100mA 电流、也不会发生闩锁?

     非常感谢您的答复。

     此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    请让 TI 员工回答此问题。 我没有所需的文档。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

     感谢您的回复!

     您好、TI 产品团队、

     您是否有任何闩锁性能数据?

    即使   在每个终端上流动了100mA 电流、也不会发生闩锁?

     

     非常感谢您的答复。

     此致、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EIAJ ED-4701 C111基本上是机器模型 ESD 测试。  JEDEC (JESD22-A115)和 AEC 已停止此测试。  TI 不再支持向机器放电模型施加应力。  根据 JEDEC 规范 JESD22- V C101 (2)、MM 模型被充电器件模型(CDM)替代。

    电流闭锁标准 JESD78按类型对引脚进行了应力分类。 这些类型包括输入、输出、双向(I/O)、电源和接地。 在大多数情况下、输入、输出和双向引脚会接收电流应力脉冲。 电源接收过压应力、即电压脉冲。 脉冲宽度可从一系列值中进行选择、但在业界最常见的情况是最好选择2ms 至10ms。
    电流脉冲高度典型值为100mA、而过压为1.5 x VMAX (运行)。 需要时钟或其他计时信号的产品可以在锁存测试仪或 ATE 中使用测试向量。 接收矢量的时序或引脚通常不受应力影响、因为应力脉冲可能会干扰器件设置、从而导致错误故障。 图4、图5和图6显示了 JESD78的应力波形。

    e2e.ti.com/.../JEDAC-Latch_2D00_up-JESD78E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Marek、

     非常感谢您的详细解释。

     由于   您的电子邮件、我可以很好地理解闩锁性能测量。

     我会向 客户解释。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。