This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:TINA 失调电压问题

Guru**** 2968710 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861194/tlv9062-tina-offset-voltage-problem

器件型号:TLV9062

我仿真了 TINA 上 TLV9062的失调电压。 偏移电压为0.6mV。 表上的偏移电压为0.3V (典型值)、偏置电流为0.5pA。

我想知道 TINA 中的运算放大器如何计算0.6mV 的失调电压?

除了失调电压和偏置电流之外、还有什么会影响该仿真的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pan、欢迎来到论坛。

    模型中的偏移为0.3mV,您的电路的噪声增益为2。 因此、偏移增益也是2。

    1+ R1/R2