This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C75:输出负载电阻

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868065/trf37c75-output-load-resistance

器件型号:TRF37C75

大家好、

我能否为放大器加载100欧姆输出而不是50欧姆输出? 我观察到、当我这么做时(输入电流似乎也在增加)、峰峰值电压急剧增加、您能告诉我这种情况的不良影响吗? 我知道 驱动器和负载都将出现反射、电压可能会随50欧姆特性阻抗的变化而变化。 但是、如果我使用100欧姆特性阻抗、我可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishanth、您好!

      您是否能够分享您的原理图以进行澄清? 此外、您是否观察到 Vpp 随50欧姆负载和100欧姆负载的变化而增大? 您能否为两种情况下的 Vpp 和输入电流提供特定的数字。

    谢谢、

    Sima