This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:Vref 阻抗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, TLV9001, LMV321A, TLV431A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867991/ina181-vref-impedance

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: TLV9001LMV321ATLV431A

我正在查看 INA181以了解低成本器件。  没有关于 VREF 引脚阻抗是什么或该引脚的最大预期输入/输出电流的规格。  所有设计示例都使用运算放大器或分流稳压器来驱动该引脚、但我想避免运算放大器的成本、而分流稳压器使用的电流过大。  可以在这里使用简单的 R 分频器吗?  如果是、我需要了解 VREG 引脚的特性以及使用分压器的误差后果。

此致、

 -Peter ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    REF 引脚连接到内部反馈电阻器之一、该电阻器设置 INA181的整体增益、具体取决于增益版本。 请参阅下面的功能方框图图像。

    这些电阻器的绝对值变化很大、因为只有比率被精确调整以确保低增益误差。 但是、您可以认为电阻在500k 附近。

    为了保持性能、REF 引脚应被驱动为尽可能低的阻抗。 连接到 REF 的任何非缓冲电阻分压器网络都会导致与内部电阻器不匹配、从而降低增益误差和共模抑制的性能。

    您可以使用我们的成本优化型运算放大器之一、如 TLV9001或 LMV321A、在成本、性能和功耗之间实现最佳平衡。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ian、

    明白。  使用 A2版本进行5V 高侧感应。  还在文本说明中找到了500K 参考阻抗。  如果规格中列出了该值、将非常有用。

    我在阴极电流最小的 TLV431A 低功耗并联稳压器上实现了稳定。  假设上面的方框图是准确的、那么在进行高侧测量时、电流将只拉取、而不是从 REF 引脚灌入。

    谢谢

      -Peter ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这听起来是一个不错的选择。 祝您设计顺利!

    我是否可以要求您用绿色按钮将其中一个回答标记为"已回答"?

    此致、

    Ian Williams